활동 중인 Elmo

서보를 이용한 웨이퍼 프로브 테스트 처리량 증대

반도체 산업을 위한 정밀 기술을 선도하는 한 제조업체가 고도로 자동화된 고처리량 웨이퍼 테스트를 위한 첨단 웨이퍼 프로빙 검사기를 개발 중입니다. XY 스테이지가 있는 이 기계에는 총 15개 이상의 모션 축이 있으며, 이 중 4개의 Elmo 축이 중요/고성능 기계 모션을 수행합니다. Platinum Maestro 도 모든 모션 축의 마스터 컨트롤러로 선택되었습니다.

웨이퍼 프로빙 머신은 반도체 제조 과정에서 웨이퍼를 개별 다이로 절단하기 전에 각 웨이퍼 다이의 집적 회로를 전기적으로 테스트하는 데 사용되는 자동 테스트 기계입니다. 이 과정에서 두 개의 프로브가 한 집적 회로에서 다른 집적 회로로 최대한 빠르게 이동하면서 회로 내의 트랜지스터, 상호 연결 및 기타 요소의 전기적 특성을 측정하고 평가합니다. 이러한 측정은 매우 정확해야 하므로 시스템 내의 전기 노이즈를 최소화해야 합니다.

Elmo완벽한 솔루션은 몇 가지 주요한 이유로 유리한 것으로 입증되었습니다. 경쟁사보다 뛰어난 서보 및 모션으로 인해 이동 간 정착 시간이 10ms(사양은 30ms)로 단축되었습니다. 이는 뛰어난 서보 및 다축 제어 기능의 결합된 결과로, 각 프로브 사이의 시간이 짧아지고 전반적인 처리량이 향상되었습니다. 또한 Elmo서보 제어는 정지 지터 ﹤ 20nm(사양 ﹤ 100nm)를 허용했습니다.

빠르고 부드러운 스위칭 기술(FASST) 덕분에 Elmo고유한 무시할 수 있는 EMI는 이러한 프로빙 머신에 매우 중요합니다. 프로브의 전기적 측정은 공정의 핵심 요소이며, 모든 EMI는 교란을 일으킬 수 있으므로 EMI 필터를 추가해야 합니다. Elmo무시할 수 있는 EMI를 통해 부피가 크고 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리는 필터를 더 이상 사용하지 않게 되었고, 그 결과 더 가볍고 성능이 뛰어난 장비를 사용할 수 있게 되었습니다. 고객은 원하는 성능을 달성하면서도 전기적으로 복잡한 환경을 위한 내성 솔루션을 개발하는 데 시간과 노력을 투자할 필요가 없었습니다.

전반적인 기계 생산성에 기여하는 것 외에도 Elmo독특한 물리적 특성은 기계를 더욱 개선했습니다. 초소형이지만 초강력 서보 드라이브는 기계 내부와 움직이는 하중에 장착되었습니다. 드라이브의 뛰어난 전력 변환 효율은 최소한의 크기에 크게 기여했으며, 유지보수 및 기타 오버헤드가 필요한 냉각 방식이 줄어들어 기계 자체의 효율성이 높아졌습니다. 드라이브가 기계적 충격과 높은 가속도를 견딜 수 있기 때문에 기계 내부 깊숙한 곳과 움직이는 기계에 설치하면 기계 안팎으로 흐르는 케이블과 케이블 캐리어뿐만 아니라 사실상 전체 전기 박스를 절약할 수 있습니다. 전기 박스를 제거함으로써 약 30%의 부피를 줄일 수 있었습니다.

이 프로젝트는 고객이 혁신적인 모션 기술을 통해 비용을 절감하는 동시에 전반적인 기계 생산성을 크게 향상시킬 수 있었던 방법을 보여주는 예시입니다. 전체 처리량은 대폭 개선되는 동시에 기계 설치 공간은 줄었습니다. 이는 기존의 기계 메커니즘을 변경하지 않고도 효율성과 미미한 EMI 작동, 견고한 작동에 대한 Elmo역량과 함께 더 나은 서보 제어에 집중함으로써 달성할 수 있었습니다.

추가 조치

Elmo 러기드 드라이브, 우주 미션 가이드

기성품으로 비용을 획기적으로 줄이면서 우주 로켓의 모션 문제를 해결했습니다.

자세히 보기

원격 조종 수중 탐사선(ROV), Elmo( Elmo) 동력 무인 수중 로봇

Elmo솔루션은 원격으로 작동하는 차량에 구현되어 수중 고속 주행과 깊은 수압 및 충격에 대한 견고성을 보장합니다.

자세히 보기

인간형 로봇에 구현된 강력한 서보 드라이브로 23개의 개별 축과 다중 구성을 제어

러시아의 우주 활동 국영 기업인 로스코스모스는 우주 경쟁에서 유력한 후보입니다.

자세히 보기
관련 제품