2014년 04월 02일 , 이스라엘 페타흐 티크바 종합 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 Elmo 기계의 전체 motion control 구현을 '안내'하는 2세대 Elmo애플리케이션 스튜디오인EASII 출시하여 사용자의 손끝에서 Elmo모든 지식을 활용할 수 있도록 했습니다.
Windows® 기반 EASII 현장 엔지니어를 위해 사용이 간편하고 완전 자동화된 구성, 튜닝 및 모션 도구를 제공하여 개발 시간을 단축합니다. EASII 모션 초보자나 베테랑 서보 제어 전문가 모두 사용하기에 이상적입니다. 서보 드라이브 및 피드백 유형, 모션 축 수 또는 사용되는 네트워크에 관계없이 EASII 모든 기계 통신, 모션 및 프로그래밍을 통합하고 전체 구현 프로세스를 간소화하는 도구를 제공합니다.
Elmo EASII 출시와 함께 Elmo최신 애플리케이션 스튜디오에서 제공하는 다양한 자동 튜닝 및 직관적인 모션 도구를 직접 체험할 수 있는 고유한 EASII 원격 연습 시스템(EASII)에 대한 로그인 액세스를 제공하고 있습니다. 이 원격 시스템은 가까운 시일 내에 출시될 예정입니다.
이러한 도구 중에는 고유한 EASII 퀵 튜닝 마법사가 있습니다. EASII 몇 분 안에 전문적인 모션 테스트를 자동으로 수행하고 필요한 모든 서보 드라이브 조정을 수행합니다. 과거에는 숙련된 motion control 엔지니어가 필요했던 프로세스를 이제 기계에 대한 기본 지식만 있으면 누구나 수행할 수 있습니다.
번인 후에는 네트워크 자동 구성, 자동 기계적 부하 조정, 간편한 듀얼 루프 튜닝, 전례 없는 범위의 고급 motion control 기능 등의 기능을 통해 전체 motion control 프로세스를 간편하게 개선할 수 있습니다.
"EASII 최적의 기계 모션 목표를 달성할 수 있는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. 우리는 25년간의 motion control 경험을 모든 기계 설계자에게 제공하고 작업을 훨씬 더 단순하게 만들기 위해 이 제품을 만들었습니다."라고 Elmo Motion Control CEO인 Haim Monhait는 말합니다.
또한 EASII 애플리케이션 개발 중 커스텀 프로그래밍의 필요성을 획기적으로 줄여줍니다. 포괄적인 디자인 환경인 EASII 수동 코딩 없이 복잡한 멀티축 모션 시퀀스를 개발하고 디버깅하는 데 필요한 모든 툴을 통합하여 수백 개의 표준 프로그래밍 루틴과 스크립트에 즉시 '드래그 앤 드롭'으로 액세스할 수 있도록 지원합니다.
출시되면 브라우저에서 직접 EASII RPS에 로그인할 수 있습니다( elmo 자세한 내용은 당사 웹사이트를 방문하거나 Elmo 담당자에게 문의하세요.
Elmo Motion Control 소개
Elmo 모든 motion control 기술을 위한 원스톱 솔루션인 최첨단 서보 드라이브와 네트워크 모션 컨트롤러를 설계 및 제조합니다. 25년 이상의 경험과 전 세계 수백만 대의 서보를 보유한 선도적인 글로벌 기업으로서 고객에게 수익성과 성공을 가져다줍니다. 성능, 신뢰성, 안전 및 표준 준수에 중점을 둔 당사의 솔루션은 산업용부터 열악한 환경에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 통합되어 있습니다.
미디어 연락처:
타마르 하탈, 마케팅 커뮤니케이션 매니저
Elmo Motion Control
+972-3-9292377
[email protected]