동일한 하드웨어라도 기본이 되는 안전 아키텍처에 따라 안전 요구 사항 하에서 완전히 다른 동작을 보일 수 있습니다.
주요 내용
- 안전 토크 차단(STO)은 서보 드라이브 솔루션에서 토크를 제거하는 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 방법입니다.
- 기능 안전성(SIL 3 / PL e)은 이제 추가 기능이 아닌 기본 제공 기능입니다.
- STO와 motion control 통해 인증 소요 시간과 배선 작업을 획기적으로 줄일 수 있습니다.
- 서보 드라이브 솔루션에서 적절한 안전 등급을 선택하면 기계 전체의 장기적인 안정성을 확보할 수 있습니다.
서보 드라이브 내부에서 안전 토크 차단(STO) 기능이 실제로 수행하는 역할
본질적으로, Safe Torque Off는 서보 드라이브가 작동하는 것을 물리적으로 차단하는 하드웨어 기반의 안전 기능입니다. 서보 드라이브 가 모터에 토크를 발생시키는 데 필요한 에너지를 생성하지 못하도록 물리적으로 차단하는 하드웨어 기반 안전 기능입니다.
STO 기능이 작동되면 드라이브는 인버터 섹션의 전력 반도체로 전달되는 전기 펄스를 즉시 차단합니다.
즉, 모터가 더 이상 예기치 않은 움직임을 일으키지 않게 됩니다. 중요한 점은 드라이브의 전원이 계속 켜져 있으며 DC 버스 및 네트워크에 연결된 상태를 유지한다는 것입니다.
이를 통해 마스터 컨트롤러는 통신을 유지하고 인코더 위치를 모니터링하며, 안전 위험이 해소되는 즉시 작동을 재개할 수 있습니다.
STO 대 기존 안전 방식 – 현대적인 서보 드라이브 솔루션이 차별화되는 이유
과거에는 안전한 정지를 구현하기 위해 기계식 접촉기를 사용하여 주 입력 교류 전원이나 DC 버스를 드라이브에서 분리하는 것을 의미했습니다.
이러한 기존의 비상 정지 방식은 속도가 느리고, 대형 외부 하드웨어가 필요하며, 시간이 지남에 따라 전기 접점에 막대한 마모를 초래합니다.
더 큰 문제는 전원을 완전히 차단하면 드라이브가 네트워크 연결과 위치 데이터를 잃게 된다는 점입니다. 기존의 비상 정지 상태에서 복구하려면 대개 기계를 완전히 재부팅하고 시간이 많이 소요되는 홈 위치 복귀 절차를 거쳐야 합니다.
motion control 분야의 STO 기능 안전 기술은 토크를 발생시키는 전류만 안전하게 차단하고, 로직 및 통신 회로는 완전히 활성화된 상태로 유지함으로써 이 문제를 motion control .
Motion Control 위한 기능 안전 표준 해설 (IEC 61800-5-2)
안전 인증에 대한 이해는 더 이상 안전 전문가만의 몫이 아닙니다. motion control 이를 숙지해야 합니다.
국제 표준 IEC 61800-5-2 는 가변 속도 전력 구동 시스템에 대한 구체적인 기능 안전 요구 사항을 정의합니다.
안전 토크 차단(STO) 서보 드라이브가 성능 수준 e(PL e) 또는 안전 무결성 수준 3(SIL 3) 인증을 획득했다는 것은, 해당 드라이브의 내부 안전 회로가 완전한 이중화 구조를 갖추고 있으며 결정론적임을 의미합니다.
이를 통해 매우 신뢰할 수 있는 안전 대응이 보장되며, 드라이브 내부의 단일 하드웨어 고장만으로는 안전 기능이 위험하게 상실되는 일이 없도록 합니다.
STO가 다축 Motion Control 와 어떻게 연동되는가
현대적인 기능 안전성은 소프트웨어와 긴밀하게 통합되어 있습니다. 첨단 아키텍처에서 STO 신호는 단순한 유선 전기 연결에 그치지 않고, 결정론적 산업용 네트워크(예: Fail Safe over EtherCAT)을 통해 전송될 수도 있습니다.
이를 통해 중앙 motion control 수십 개의 축에 걸쳐 안전 이벤트를 동시에 동기화할 수 있습니다.
작업자가 연동된 도어를 열 경우, 소프트웨어는 Safe Stop 1(SS1) 궤적을 사용하여 기계를 부드럽게 감속시킨 후 자동으로 STO 상태를 활성화하여 토크를 차단함으로써, 기계적 손상과 안전하지 않은 상황을 모두 방지할 수 있습니다.
실제 이점: 인증 기간 단축, 배선 작업 감소, 가동 시간 향상
부피가 큰 외부 안전 접촉기를 제거함으로써, 엔지니어들은 제어 캐비닛 내의 중요한 공간을 즉시 확보할 수 있습니다.
STO 회로가 최신 서보 드라이브 솔루션의 커넥터에 직접 내장되어 있기 때문에 배선 복잡성이 크게 줄어듭니다.
또한, 사전 인증을 받은 기능 안전 서보 드라이브 솔루션을 활용하면 최종 기계 인증 절차를 크게 단축할 수 있습니다.
OEM 업체가 이미 PL e / SIL 3 등급을 획득한 드라이브를 사용할 경우, 안전 심사 기관에 드라이브의 내부 차단 메커니즘의 신뢰성을 별도로 입증할 필요가 없습니다. 이는 곧 시장 출시 기간 단축으로 이어집니다.
서보 드라이브 솔루션에서 기능 안전성 사양을 정의할 때 흔히 저지르는 실수
흔히 저지르는 실수 중 하나는 ‘안전 토크 차단(Safe Torque Off, STO)’ 기능을 기계식 브레이크와 동일시하는 것입니다. STO는 전기적 토크를 차단하지만, 모터 축을 물리적으로 고정하지는 않습니다.
수직 하중에서 STO가 작동하면, Dynamic Braking이 제어하는 외부 기계식 유지 브레이크가 동시에 작동하지 않는 한 하중이 떨어지게 됩니다.
또 다른 실수는 안전 시스템을 과도하게 설계하는 것입니다. 모든 축에 PL e / SIL 3 등급의 완전한 이중화 기능이 필요한 것은 아닙니다. 단순한 컨베이어 축마다 최고 수준의 안전 등급을 적용하면 시스템 비용이 불필요하게 증가할 수 있습니다.
엔지니어는 드라이브의 기능 안전 등급을 기계 구역의 실제 물리적 위험에 맞추기 위해 적절한 위험 평가를 수행해야 합니다.
STO 지원 서보 솔루션으로 기계의 미래 대비
기계 제조업체에 대한 요구 사항은 지속적으로 더 높은 수준의 자율성과 인간과 기계 간의 긴밀한 협업으로 변화하고 있습니다. 작업자가 로봇과 함께 작업하는 환경에서는 안전 대응 체계가 유연하게 작동해야 합니다.
STO 지원 드라이브를 탑재한 기계를 구축함으로써, 향후 더욱 진보된 안전 운동학 기술을 위한 기반을 마련하게 됩니다.
생산 라인이 발전함에 따라, 포괄적인 기능 안전성을 갖춘 기계는 전기 패널을 완전히 재설계할 필요 없이 SLS(안전 제한 속도), SOS(안전 작동 정지) 또는 SSM(안전 속도 모니터)과 같은 고급 기능을 지원하도록 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
결론 – 왜 기능 안전성이 이제 모든 서보 드라이브 솔루션에서 가장 현명한 선택인가
안전 토크 차단(Safe Torque Off) 및 기능 안전성을 도입하는 것은 더 이상 규정 준수를 위한 부담이 아니라, 기계의 성능을 획기적으로 향상시키는 요소입니다.
엔지니어들은 지능적이고 통합된 안전 아키텍처를 기반으로 시스템을 설계함으로써, 배선 작업이 더 빠르고 공간 효율이 높으며, 안전 사고 발생 시 몇 분이 아닌 단 몇 초 만에 복구할 수 있는 기계를 만들어 냅니다.
기능 안전성을 최우선으로 하는 서보 드라이브 솔루션을 도입하는 것은 현대 제조업에 필수적인, 탄력적이고 처리량이 높은 자동화 시스템을 구축하는 데 있어 매우 중요한 단계입니다.
자주 묻는 질문
안전 토크 차단(STO)이란 무엇이며, 서보 드라이브 솔루션에서 어떻게 작동하나요?
STO는 하드웨어 기반의 안전 기능으로, 드라이브의 전력 반도체로 전달되는 전기 신호를 즉시 차단하여 모터가 토크를 발생시키지 못하게 하면서도 드라이브의 로직 및 통신 기능은 정상적으로 유지합니다.
STO와 기존의 비상 정지 기능의 차이점은 무엇인가요?
기존의 비상 정지 방식은 기계식 접촉기를 사용하여 드라이브 전체의 전원을 완전히 차단하므로, 네트워크 통신 및 위치 데이터가 손실됩니다. 반면 STO는 토크를 발생시키는 에너지만 안전하게 차단하므로, 기계를 재부팅하지 않고도 즉시 정상 작동을 재개할 수 있습니다.
서보 드라이브의 기능 안전성(IEC 61800-5-2)에는 어떤 안전 표준이 적용됩니까?
IEC 61800-5-2는 가변 속도 드라이브에 특화된 기능 안전 기능을 정의하고, 이를 안전 무결성 수준(SIL) 또는 성능 수준(PL)에 따라 분류하는 주요 국제 표준입니다.
STO는 안전성뿐만 아니라 기계 성능도 향상시킬 수 있을까요?
네. STO는 제어 기능을 유지하고 네트워크를 활성 상태로 유지하기 때문에, 안전 관련 상황이 발생하더라도 기계의 인코더 위치 정보가 손실되지 않습니다. 이를 통해 가동 중지 시간을 대폭 줄이고 전반적인 가동 시간과 성능을 향상시킵니다.
서보 드라이브 솔루션에 적합한 기능 안전 등급은 어떻게 선택해야 할까요?
각 특정 위험 요소에 대해 필요한 성능 수준(PL) 또는 안전 무결성 수준(SIL)을 결정하기 위해 공식적인 기계 위험 평가를 수행한 다음, 해당 요구 사항을 드라이브의 인증 등급과 일치시켜야 합니다.
STO를 추가하려면 별도의 하드웨어가 필요한가요, 아니면 소프트웨어로 통합할 수 있나요?
현대적인 서보 드라이브 솔루션에서는 STO 기능이 드라이브 하드웨어에 직접 내장되어 있습니다. 이 기능은 하드와이어드 방식의 듀얼 채널 안전 입력 단자를 통해 활성화하거나, 안전 등급을 충족하는 산업용 소프트웨어 네트워크를 통해 원활하게 통합하여 활성화할 수 있습니다.