Elmo 原点復帰、DS402、PLCopenの標準原点復帰方法を有効化
で使用:
- 位置モードで動作し、ホーミングを必要とするすべてのアプリケーション
- 電源投入後に絶対位置が必要なアプリケーション
で使用:
原点復帰とは、通常、電源投入後にシステムの絶対位置を設定するために必要な、あらかじめ定義された一連の動作のことである。
原点復帰シーケンスは、機械的な移動に沿って絶対既知のセンサを検索し、それに応じて内部位置を更新することによって実行されます。絶対位置がドライブに登録されると、システムはこのポイントを原点復帰位置として使用します。
例えば、インクリメンタル・エンコーダは、相対位置のみを与えるフィードバックの一種であり、システムの絶対位置に関するいかなる情報も提供しない。
Elmoインテリジェント・デジタル・サーボ・ドライブには3つの原点復帰オプションがあります:
1.Elmo コマンド
Elmoホーミングは、イベントが発生すると以下のことが可能になる:
2.PLCopen- 標準ファンクションブロックをすぐに使用できます。
1131-3規格は、産業用制御プログラミングの唯一の世界標準である:
3.DS402-「タッチプローブ原点復帰」を含む36種類の原点復帰方法を使用できます。