ご利用条件

Motion Control (ElmoMC)のウェブサイト(以下、「本サイト」といいます)は、ElmoMCおよびその子会社、関連会社が所有、運営する様々なウェブページで構成されています。

ElmoMCサイトは、ここに記載されている条件および注意事項を変更することなく承諾することを条件として提供されます。本サイトを使用すること、または本サイトから資料をダウンロードすることにより、お客様は本注意事項に記載されている諸条件に従うことに同意したものとみなされます。これらの諸条件に従うことに同意しない場合は、本サイトを使用したり、本サイトから資料をダウンロードしたりしないでください。これらの利用条件は、本サイトからお客様に送信されるすべての情報にも適用されます。

注意:本サイトをご利用になる前に、本利用規約をよくお読みください。

ElmoMCは、インターネットコミュニティへのサービスとして本サイトを運営しています。本サイトは、ElmoMCおよびその製品に関する一般的な情報を提供することを目的としています。これらのページは、投資に関する助言を提供するものではなく、また、エルモ・エム・シーまたはそのライセンサーもしくはジョイント・ベンチャー・パートナーが製造もしくは販売する製品、または現在開発中の製品の適切な使用方法を説明するものでもありません。

限定ライセンス

本使用条件に従い、ElmoMCは、本サイトおよび本サイト上の資料にアクセスし、使用し、表示するための非独占的、譲渡不能な限定的権利をお客様に許諾します。お客様は、いかなる方法においても本サイトの運営を中断しないこと、または中断を試みないことに同意するものとします。

ElmoMCは、本サイト上の情報(「資料」)の閲覧およびダウンロードを、個人的かつ非商業的な使用に限り許可します。(i)ダウンロードした資料のすべてのコピーに、資料に含まれるすべてのcopyright その他の所有権表示を保持しなければならないこと、(ii)いかなる方法においても資料を修正したり、複製したり、公に展示、上演、配布したり、またはその他の方法で公共目的または商業目的に使用したりしてはならないこと、(iii)本使用条件の下で生じる義務を通知し、その受諾に同意しない限り、資料を他者に譲渡してはならないこと。利用者は、随時更新される本サイトに表示されるすべての追加制限に従うことに同意するものとします。すべての資料を含む本サイトは著作権で保護されており、世界的なcopyright 法および条約の規定によって保護されています。利用者は、本サイトの使用においてすべてのcopyright 法を遵守し、マテリアルの不正コピーを防止することに同意するものとします。ここに明示的に規定されている場合を除き、ElmoMCは、いかなる特許、商標、著作権または企業秘密情報の下でも、明示的または黙示的な権利をお客様に付与するものではありません。ElmoMCは、本サイト上の著作権、特許権、機密情報および資料に対する権利、本サイトのデザイン、本サイト上のグラフィックファイル、テキストまたは資料を含むすべての知的財産権の唯一の所有者であり、今後もそうあり続けるものとします。

本サイトの一部にアクセスするためのユーザー名またはその他のパスワード(以下「パスワード」)が発行された場合、かかるアクセス権はお客様個人のものであり、お客様は第三者によるパスワードのアクセスまたは使用を許可することはできません。上記を逸脱することなく、利用者は、(i) 本サイトの禁止または不必要な利用を含む、利用者のパスワードの下で発生するすべての活動、および (ii) 利用者のパスワードの機密性の維持について監督し、単独で全責任を負うものとします。

免責事項

エルモックは、資料の正確性もしくは完全性、または本サイトを通じて表示もしくは配布される助言、意見、声明もしくはその他の情報の信頼性を保証するものではありません。資料には不正確な記述や誤植が含まれる場合があります。利用者は、かかる意見、助言、声明、覚書または情報に依拠する場合は、利用者自身の責任で行うものとする。

本サイトおよび本サイト上の情報および資料は、明示または黙示を問わず、商品性、非侵害性、特定目的への適合性を含むがこれに限定されない、いかなる表明または保証もなく、「現状のまま」提供されます。管轄区域によっては黙示的保証の除外を認めていないため、上記の除外が適用されない場合があります。

また、エルモックは、本サイトへのアクセス、本サイトの利用もしくは閲覧、または本サイトからの資料、データ、テキスト、画像、映像もしくは音声のダウンロードに起因するお客様のコンピュータ機器もしくはその他の財産への損害またはウイルス感染について、一切の責任を負わず、また責任を負わないものとします。

利用規約の変更

ElmoMCは、その単独の裁量により、いつでも本利用条件の全部または一部を変更、修正、追加または削除する権利を留保します。変更は、かかる変更の通知が掲示された時点で有効となります。変更が掲載された後も引き続き本サイトを利用される場合は、かかる変更を承諾したものとみなされます。

ElmoMCは、本サイトの機能の利用可能性を含め、ElmoMCサイトのいかなる側面も、いつでも終了、変更、中断または中止することができます。また、ElmoMCは、通知することなく、また責任を負うことなく、特定の機能やサービスに制限を課したり、本サイトの一部または全部へのアクセスを制限、終了、停止することがあります。

責任の制限

エルモック、その供給業者または本サイトに記載されているその他の第三者は、いかなる場合においても、本サイト、本サイトにリンクされているウェブサイト、またはそのようなサイトに含まれる資料または情報もしくはサービスの使用、使用不能、または使用の結果から生じるいかなる損害(逸失利益、逸失データ、または事業の中断から生じるものを含むがこれらに限定されない)についても、保証、契約、不法行為、またはその他の法理論に基づくか否かにかかわらず、またエルモックまたはその他の当事者がそのような損害の可能性を知らされていたか否かにかかわらず、一切責任を負いません。本サイトの資料、情報またはサービスを利用した結果、機器またはデータのサービス、修理または修正が必要になった場合、その費用はすべて利用者の負担となります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

本サイトのさまざまなページには、1993年証券法第27条A(改正後)および1934年証券取引法第21条E(改正後)の意味における特定の将来予想に関する記述が含まれています。期待する」、「意図する」、「計画する」、「計画する」、「確信する」、「推定する」、および同様の表現は、このような将来の見通しに関する記述を特定するために使用されます。さらに、閲覧可能なプレゼンテーションの一部は、当該プレゼンテーションに示された日付において作成されたものであり、ElmoMCは、当該プレゼンテーションまたは将来の見通しに関する記述を更新する責任を明示的に否認します。

ElmoMCの事業に関する将来の見通しに関する記述は、当該記述が作成された時点で有効なElmoMCおよびカスタマーケアおよび課金業界に関する経営陣の期待、見積もりおよび予測に基づいています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、予測することが困難な一定のリスク、不確実性および仮定を含んでいます。さらに、特定の将来の見通しに関する記述は、正確でないと判明する可能性のある将来の出来事に関する仮定に基づいています。従って、実際の結果や業績は、かかる将来予想に関する記述で表明または予測された内容とは大きく異なる可能性があります。

第三者サイト

エルモMCは、お客様の便宜のために、本サイト上で、他の事業者が運営するウェブサイトへのリンクを提供している場合があります。これらのサイトをご利用になる場合は、本サイトを離れることになります。ElmoMCは、これら第三者のサイトすべてを審査したわけではなく、また、これら第三者のサイトやその内容を管理するものでもなく、責任を負うものでもありません。従って、リンクされたサイトを訪問される場合は、ご自身の責任において行っていただき、ウイルスやその他の破壊的要素から保護するためのあらゆる保護手段を講じることはご自身の責任となります。エルモ協会は、リンク先のウェブサイト、そこに掲載されている情報、またはそこに記載されている商品もしくはサービスに関して、いかなる保証も表明もいたしません。リンクは、エルモ三菱または当サイトがスポンサーであること、推奨していること、提携していること、合法的に使用を許可されていることを意味するものではなく、また、リンクされたサイトが、エルモ三菱またはその関連会社または子会社の商標、商号、ロゴ、copyright 表示を使用することを許可されていることを意味するものでもありません。

ユーザー投稿

特にお申し出がない限り、ElmoMCは、本ウェブサイト、ElmoMCのサービス、電子メール、またはその他のいかなる方法によっても、機密情報、秘密情報、専有情報、またはその他の資料の提出を求めることはありませんし、そのような資料の受領を希望することもありません。ElmoMCに情報またはその他の資料を提出または送信することにより、利用者は、その情報が利用者のオリジナルであり、他のいかなる当事者もその資料に対していかなる権利も有していないことを表明し、保証するものとします。エルモ協会に情報またはその他の資料を提出または送信することにより、お客様は、エルモ協会に対し、当該資料(全部または一部)を世界中で使用、複製、変更、翻案、出版、翻訳、派生物の作成、配布、上演、展示する、および/または他の作品に組み込むための、ロイヤリティフリー、無制限、世界的、永続的、取消不能、非独占的、かつ完全にサブライセンス可能な権利およびライセンスを、現在知られているかまたは将来開発されるいかなる形式、媒体、技術においても許諾するものとします。また、利用者は、投稿された資料の「著作者人格権」が放棄されていることを保証するものとします。利用者は、本サイトを利用することにより、利用者が本サイトに送信した、または本サイトを通じて送信した、あらゆる通信および/または情報が、機密または所有権として扱われないことに同意し、了承するものとします。

本サイトへのリンクについて 本サイトへの資料の使用やリンクの制限について

本サイトへのすべてのリンクは、エルモ協会の書面による承認が必要です:(i)リンクは「Motion Control」の名称のみを含むテキストのみのリンクであること、(ii)リンクはwww.elmomc.comへのリンクであり、より深いページへのリンクではないこと、(iii)リンクは、ユーザーによってアクティブにされたとき、リンクされたウェブサイト上の「フレーム」内ではなく、完全に操作可能でナビゲート可能なブラウザウィンドウで、そのページをフルスクリーンで表示すること、および(iv)リンクの外観、位置およびその他の側面は、事業体またはその活動もしくは製品がElmoMCと関連している、またはElmoMCが後援しているという誤った外観を作り出したり、ElmoMCまたはその関連会社の名称および商標に関連する営業権を損傷または希釈するようなものであってはならないこと。ElmoMCは、独自の判断により、いつでもこのリンクの承諾を取り消す権利を留保します。

本サイトのコンテンツは、情報提供のみを目的としています。これらのウェブページまたはその一部を、営利目的またはその他の目的で、フレームに入れたり、複製したり、再配布したりすることはできません。明示的に許可されている場合を除き、本サイトのコンテンツを修正、複写、公開、表示、送信、翻案、二次的著作物の作成、または何らかの方法で利用することはできません。利用者は、当社、および関連する知的財産権に利害関係を有する他のすべての事業体から書面による事前の同意を得た場合に限り、本サイトの素材を公開、複製、表示、または商業的に利用することができます。当社および関連する知的財産に利害関係を有する他のすべての事業体から許可を得た場合、利用者は、著作者の表示、商標、凡例、またはcopyright 表示を変更または削除することはできません。お客様は、本サイトに含まれるすべてのcopyright 表示またはその他の制限に従わなければなりません。さらに、ElmoMC、関連会社、または第三者の会社名およびロゴは、書面による事前の許可なく変更または使用することはできません。

補償

利用者は、利用者による本利用規約、法律および/または第三者の権利の違反に起因または関連するいかなる責任からも、ElmoMCおよびその従業員、代理人、代表者を免責し、補償することに同意するものとします。

国際ユーザーと法の選択

本サイトはイスラエル国内の事務所からElmoMCによって管理、運営、運営されています。ElmoMCは、本サイトのマテリアルがイスラエル国外の他の場所での使用に適切または利用可能であることを表明するものではなく、そのコンテンツが違法である地域からのアクセスは禁止されています。イスラエルまたはその他の適用される輸出法および規制に違反して、サイトを使用したり、マテリアルを輸出することはできません。利用者は、本サイトへのアクセスに関連するすべての現地法を遵守する責任を負います。

本利用規約は、抵触法の規定を適用することなく、イスラエル国法に準拠するものとします。両当事者は、テルアビブ・ヤフォにあるイスラエル国の地方裁判所が、本利用規約の条項の解釈または執行に必要な法的措置のための唯一の適切かつ受諾可能な法廷および裁判地であることを認め、かかる裁判所の専属的管轄権に同意し、書留郵便による送達に同意するものとします。

本利用条件は、本サイトの利用に関して、エルモ協会とお客様との間の完全な合意を構成します。本サイトの使用に関してあなたが有する訴因は、請求または訴因の発生後1年以内に開始されなければなりません。何らかの理由で管轄裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部を執行不能と判断した場合、その条項は本契約の意図に影響を与えるように許容される最大限の範囲で執行されるものとし、本契約の残りの部分は完全な効力を継続するものとします。

Copyright 商標について

本サイトに表示される商標、ロゴ、ブランド名、製品名、およびサービスマーク(「商標」)は、「Elmo Motion Control」を含め、Elmo その他の第三者の登録商標および未登録商標です。本サイトに含まれるいかなるものも、黙示、禁反言、その他により、ElmoMCまたは商標を所有する第三者の書面による許可なく、商標を使用するライセンスまたは権利を付与するものと解釈されるべきではありません。

エルモム プライバシーポリシー

  1. ElmoMCは、本サイトの訪問者のプライバシーと安全性を尊重することを約束し、そのために私たちが取った措置について説明しています。以下のセクションをお読みください。

個人を特定できる情報、クッキー

  1. 本サイトをご利用いただくにあたり、個人に関する情報(氏名、住所、電話番号など)をご提供いただく必要はありません。ただし、場合によっては、以下のような個人情報が必要となることがあります。
  2. [当社は、当社のサーバーを運用するために第三者の商用ソフトウェアおよびプログラムに依存している場合があるため、当該ソフトウェアに含まれる特定の自動機能または機能により、あるいは特定のソフトウェアの変更またはアップグレードにより、不注意に個人情報を収集することがあります。そのような意図しない収集があった場合は、速やかに当社にお知らせください。そうすれば、当社のシステムからそのような情報を削除するために必要な措置を取ることができます。
  3. お客様がElmoMCにリクエストまたは電子的に情報を提供される場合(コメント、資料請求、個別質問への回答、フィードバック、採用応募および履歴書を含みますが、これらに限定されません)、お客様の氏名、役職、会社名、住所、電話番号およびファックス番号、電子メールアドレスおよび業種を含みますが、これらに限定されない、特定の個人を特定できる情報(以下、「個人情報」)の提供をお願いすることがあります。このような個人情報のご提供をお願いするのは、お客様のご要望を円滑に進めるため、お客様個人に合わせたサービスを提供するため、およびお客様と個別に連絡を取るためです。
  4. 当社は、適用される法令に従って個人情報を取り扱います。また、本プライバシーポリシーに定めるところに従って収集された個人情報も、本プライバシーポリシーに従って取り扱われます。
  5. すべての個人情報は、契約上の目的、顧客サービス、顧客関係の世話のためにのみ収集、処理、使用されます。ここに定める場合を除き、個人情報を当社以外の第三者に販売、取引、貸与することはありません。個人情報の提供は、お客様の自発的な提供によるものです。ElmoMCは、お客様の個人情報が、現行のデータ保護法規制に従って、秘密保持のもとに取り扱われることを保証します。
  6. 当社は、技術的発展により必要となる限りにおいて、当社の安全対策およびデータ保護対策を変更する権利を留保します。この場合、データ保護に関する情報も適宜変更されます。
  7. 当社はまた、記録を保持し、お客様の好みを保存し、当社の広告およびお客様と本サイトとのやり取りを改善するために、クッキー、タグ、ウェブビーコン、ローカル共有オブジェクト、ファイル、ツールおよびプログラムを使用します。当社は、シリアル番号を含むCookie1を使用し、お客様の本サイトでの活動を、お客様のプロファイルに保存されている、または本サイトでのお客様の相互作用に関連する、お客様に関するその他の情報と関連付けることができます。当社は、本サイトのページの閲覧を管理するためなど、一時的にセッションCookie2を使用します。当社は、お客様が以前に提供した特定の情報(例えば、お客様のユーザーIDを記憶するように要求した場合など)を取得したり、お客様の好みを保存したりするなど、多くの目的で永続的なCookie3を使用します。また、Cookie1からの情報により、お客様が本サイトにアクセスする前に閲覧していたウェブサイトや、お客様が本サイトを離れた後に閲覧するウェブサイトについても知ることができます。
  8. もちろん、クッキーを使用せずに当社サイトを利用することもできます。お客様のブラウザは、適切な設定により、クッキーの計画的な保存をお客様に通知します。場合によっては、クッキーを拒否することで、当社サイトが提供する機能を制限することができます。
  9. 当社はまた、サーバーの問題を診断し、本サイトを管理するために、お客様のインターネットプロトコルアドレスを使用することがあります。お客様のインターネットプロトコルアドレスは、セッションの間お客様を識別し、広範な人口統計学的情報を収集するために使用されます。
  10. さらに、 インターネットを閲覧すると、訪問した各サイトに電子情報の痕跡が残ります。この情報は「クリックストリーム」データと呼ばれることもあり、サイトのサーバーによって収集・保存されることがあります。クリックストリームデータは、お客様が使用しているコンピュータや閲覧ソフトウェアの種類、本サイトへのリンク元サイトのアドレス、場合によってはお客様のEメールアドレスを知ることができます。当社はクリックストリームデータを使用して、訪問者が本サイトの各ページに費やした時間や、本サイト内をどのように移動したかを判断することがあります。当社はこの情報を本サイトの改善にのみ使用します。クリックストリームデータの収集または使用はすべて匿名かつ集計されたものであり、個人を特定できる情報は一切含まれません。

処理への同意

  1. 本サイトに情報を提供することにより、すべての利用者は、かかる情報の収集および処理について完全に理解し、明確に同意するものとします。

法定開示、開示の状況

  1. 本規約に反するいかなる規定にもかかわらず、ElmoMCは、捜査令状、召喚状、裁判所命令などの有効な法的手続きに従い、かかる手続きに従うため、また、ElmoMCの権利と財産を保護するために、ElmoMCまたは本サイトに提供された個人を特定できる情報および個人情報を含む情報へのアクセスを許可するものとします。また、正当な理由があれば、物理的な安全が脅かされるような特別な緊急事態において、これらの情報へのアクセスを許可することがあります。ElmoMCは、合併、買収、破産またはElmoMCの資産の全部または実質的に全部の売却に関連して、個人を特定できる情報、個人情報、インターネットプロトコルアドレスから得られたデータおよびクリックストリームデータを含むがこれらに限定されない、お客様から得たまたはお客様に関する情報を第三者に開示する権利を留保します。

子どもたち

  1. 本サイトは、子供を対象としたものではありません。ElmoMCは、故意に子供から情報を収集することはありません。当社のソフトウェアは、13歳未満の訪問者を他の訪問者と自動的に区別しないため、ElmoMCは、13歳未満の利用者が本サイトを閲覧する際には、親、保護者、教師、または図書館員の同意を得ることを要求しています。ElmoMCは、子供が本サイトに個人を特定できる情報を提供したことを知った場合、そのような情報をファイルから削除する妥当な努力をします。

利用者の本ポリシーへの同意

  1. 本サイトにアクセスすることにより、ElmoMCのプライバシーポリシーの条項に同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーに同意されない場合は、本サイトをご利用にならないでください。当社は、独自の判断により、本プライバシーポリシーの一部をいつでも変更、修正、追加、または削除する権利を留保します。本規約の変更が掲載された後、お客様が引き続き本サイトを利用された場合、お客様は本規約の変更を承諾したものとみなされます。

エルモMCサイトのプライバシーに関するご質問やご意見は、以下のメールボックスをご利用ください: [email protected]

セキュリティ

  1. 当社は、セキュリティを非常に重要視しています。しかしながら、インターネットのオープンな通信の性質上、利用者とエルモMC、エルモMCと利用者の間の通信が第三者による不正アクセスから保護されることを保証するものではありません。本サイトの利用者は、自己の責任において本サイトを利用するものとします。

1 クッキーは 一意の識別子であり、通常は小さなテキストやコードで構成されています。クッキーは通常、お客様のデバイスまたはウェブブラウザに保存され、クッキーを提供した当事者に特定の情報を送り返します。

2 セッションクッキーは、一時的なメモリロケーションに保存され、セッションが完了するか、ウェブブラウザが閉じられた後に削除される情報を含んでいます。このクッキーは、ユーザーが入力した情報を保存し、ウェブサイト内でのユーザーの動きを追跡します。

3 永続的クッキーは、永続的クッキー、または保存クッキーとも呼ばれ、有効期限が切れるまで(永続的クッキーには有効期限が設定されています)、またはユーザーがクッキーを削除するまで、ユーザーのハード ドライブに保存されるクッキーです。永続的クッキーは、ウェブサーフィンの行動や特定のウェブサイトに対するユーザーの好みなど、ユーザーに関する識別情報を収集するために使用されます。