背景
自動塗布機は、エレクトロニクス組立やパッケージングから医療や製薬に至るまで、多くの産業の製造工程に不可欠なものとなっています。ロボット分注により、塗料、コーティング剤、接着剤を高精度でスループットに塗布することができます。 世界をリードする精密液剤塗布システムメーカーが、新しい自動塗布ガントリーロボットを導入する必要があったとき、Elmo motion control 、望ましい目的の達成に貢献しました。
マシンの要件
新しい分注ロボットには、精密で要求の厳しいアプリケーションに対応するスピード、精度、柔軟性が求められていました。新しい分注機はガントリー・ベースで、Y軸、X軸、Z軸、デルタY軸を備えていた。
この新しい機械は、あらかじめ定義された形状に沿って、さまざまな向きで、さまざまなタイプの動作をサポートしなければならなかった。そのために、ガントリーロボットの座標系は特別な変換を受ける必要があった。
motion control プロバイダーは、ガントリー・システムの制御を可能にする効果的なサーボ性能とチューニング・ツールを確保する必要があった。システムは、30、50、100mm/sのディスペンス速度、5μmの静的精度、25μmのディスペンス経路に沿った動的精度、1.5m/sから2m/sの速度を達成する必要があった。加速度は1.5g、ジャークは500m/s^3。
Elmo Motion Control ソリューション
- Gold Whistle サーボドライブ
- Gold Trombone サーボ・ドライブ
- Platinum Maestro
- タンバリン電源
出来上がったシステムは、4~7軸の動きを持つガントリー・ベースのディスペンシング・ロボットです。軸はゴールド・サーボ・ドライブによって制御されます。
ドライブはカスタムPCB(バックプレーン)に搭載され、オプション構成が可能なように設計されています。これらのドライブは、機械構成に応じてプラグインドライブとなっています。Gold Trombone ドライブはXおよびYリニアモーター軸に使用され、Gold Whistle ドライブはZおよびデルタY軸に使用されます。
さらに、タンバリン電源は、X軸とY軸を駆動するために使用されるゴールド・トロンボーンに電力を供給するために使用される。
Elmo、顧客の要求に応じてさまざまなモーション・モードを可能にするため、多くの構成を提供している:
- シングルヘッドシステムは基本構成で、XYZガントリー方式です。この場合、マシンは1つのヘッドのみを含み、形状に沿って一度に1つの形状を、事前に定義された動作を実行します。
- デュアルヘッドシステムには、X軸に追加のリニアモーターフォーサー、2番目のXフォーサーに取り付けられた追加のZ軸ステージ、Z軸に取り付けられたオプションのデルタ-Yウェッジステージが含まれます。この場合、機械には2つのヘッドが含まれます。ヘッド1とヘッド2はX/Z方向にシフトがあり、形状に沿って一度に1つの形状ずつ、あらかじめ定義されたモーションを実行します。あるいは、2つの形状に沿って同時に動作させることもできる。形状はX/Y/Zオフセットでのみシフトされるが、同じ向き(回転角度)を持つ。さらなる可能性として、形状はX/Y/Zオフセットと与えられた回転角の両方において、異なる方向にあることができる。
デュアルヘッド/シェイプモーション、同一方向(X/Y/Zシフトのみ)
加工部品
結果
Elmoクラス最高のピン・ベースの高性能サーボ・ドライブ、スマート・コントローラ、電源をディスペンス・マシンに統合することで、顧客に完全なソリューションを提供することができました。Platinum Maestro すべての動きを制御し、専用の.NET DLLを通じて顧客のシステム/ユーザー・ソフトウェアと連動する一方で、Elmo小型ながら強力なドライブには、分注ロボットの速度、精度、正確さ、性能のニーズを満たす適切なアルゴリズムが組み込まれています。シングルヘッド/デュアルヘッドのさまざまなシステム構成により、顧客が求める柔軟性を実現しました。
バックプレーン、PMAS、TAMがハイライトされている。これは(3)G-TROと(1)G-WHIが使用されているシングルヘッドシステムのものである。
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Tambourine-20
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
Gold Whistle
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Gold Trombone
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC optional