ボッシュがMotion Control社を買収

今回の買収は、ファクトリーオートメーション分野における事業の拡大、深化、加速を目指すボッシュ・レックスロスの戦略に合致するものです。Elmoボッシュ・レックスロスに加わることで、スマートファクトリー、オートメーション、ロボティクスの分野におけるボッシュ・レックスロスのプレゼンスが大幅に強化されることが期待されます。

ボッシュとElmo 2022年9月4日に買収契約を締結した。買収は、必要なすべての承認を得た上で、2022年第4四半期に完了する予定である。

1988年以来、Motion Control 社は、以下の分野における革新的で先進的なソリューションの開発、マーケティング、販売、製造、導入に特化しています。 Motion Control.

Elmoサーボドライブと多軸モーションコントローラは、最適な性能、速度、精度、安定性、動きの滑らかさ、再現性、信頼性が最も必要とされる高度で知識集約型のさまざまな産業において、イスラエルをはじめとする世界中の大手機械メーカーに組み込まれています。これらの産業には、半導体、ロボット工学、自律走行車(AGV)、電子機器製造、ロボット手術、高度製造プロセス、自動倉庫、レジャーパークなどが含まれます。

Elmo 従業員数は330人を超え、そのほとんどがElmoペタ・ティクバ工場に勤務し、開発、生産、販売・マーケティング、応用エンジニアリングに従事している。同社は7つの子会社を持ち、販売と技術サポートに従事し、顧客との直接的かつ密接なコンタクトを維持している。

Elmo創業者で最高経営責任者(CEO)のハイム・モンハイトは、「Elmo ボッシュ・ファミリーの一員になることを誇りに思います。この合併は、Elmo継続的な成功と成長を保証するものです。ボッシュがイスラエル企業として、Elmo イスラエルのセンター・オブ・エクセレンスとして継続・育成していくことを嬉しく思います。Elmo 献身的で才能豊かな従業員が、革新的で魅力的な、業界をリードする技術や製品を開発・生産し続け、それを超えるものを生み出し、Elmo エルモ自身を常に新たな高みへと導いてくれると確信しています」と述べている。

ボッシュ・グループの一員であるボッシュ・レックスロスは、油圧技術、電気駆動・制御技術、ギア技術、リニアモーション技術、そしてモノのインターネット(Internet of Things)へのソフトウェアやインターフェースを含むアセンブリ技術の分野におけるグローバルリーダーです。ボッシュのソリューションは、生産現場で機械を操作する際の最大限の効率、パワー、安全性を重視しています。同社は80カ国以上で31,000人以上の従業員を雇用している。

ボッシュ・レックスロスとElmo先進的かつ革新的な機械・motion control ソリューションには相補的な相乗効果があるため、今回の買収により、ボッシュ・レックスロスは顧客のスマート工場の生産現場全体に完全かつ先進的な制御・駆動ソリューションを提供する能力を強化することになります。また、ボッシュ・レックスロスは、Elmo社の革新的で先進的な技術により、半導体、ロボット、AGVなどの新しい分野を強化することができます。Elmo、この買収により新市場と新顧客へのアクセスが可能になります。

Rothschild & Co.はMotion Control 社の唯一の財務アドバイザーを務め、Meitar Law OfficesはMotion Control社の法律顧問を務めました。