超小型で、もともと頑丈なゴールド・ツイッター・サーボ・ドライブは、700気圧までの高圧に耐えなければならない深海用途のニーズに合わせて改良された。

イスラエル、ペタ=ティクヴァ- 2019年1月21日 - 高度なモーションソリューションのリーディングプロバイダーであるエルモ・モーション・コントロールElmo Motion Control、以下エルモ)は、サーボドライブのために完全に制御された加圧容器を必ずしも使用できない遠隔操作車両(Remotely Operated Vehicle、以下ROV)や自律型水中ロボット(Autonomous Underwater Vehicle、以下AUV)などの典型的な水中アプリケーション向けの独自のソリューションを発表した。

過酷な環境向けの革新的で信頼性の高いサーボ・ドライブの設計におけるエルモの豊富な経験は、このカスタマイズを実行する上で重要な要素でした。この新しいソリューションには、特殊なコンポーネントを設計する研究開発の専門知識と、特殊な製造プロセスの実装に必要なノウハウの両方が必要でした。改良されたG-TWIは、海面下-7000メートルに相当する700気圧(大気圧)で妥協なく動作することがテスト・検証された。動作検証は、高圧オイル&ガス技術のテストに使用される専用施設ラボで実施された。

続きはこちら

エルモ・モーション・コントロールについて

エルモ・モーション・コントロール(Elmo Motion Control)は、高度なサーボおよびモーション・テクノロジーのリーディング・メーカーであり、30年以上にわたり、インテリジェントで高出力密度のサーボ・ドライブおよびモーション・コントローラを提供しています。受賞歴のあるエルモの超小型ドライブと多軸コントローラは、機械全体の精度と速度を向上させ、あらゆる用途で高速リアルタイム応答を実現します。1988年に設立されたエルモ社はイスラエルに本社を置き、世界中に300人以上のスタッフを擁し、米国、中国、ドイツ、イタリア、韓国、ポーランド、英国に拠点を構えています。

詳細はwww.elmomc.com