G-MASは多くの通信インターフェイスをサポートし、モーション・シーケンスの実行とデバッグの方法をサポートしています。

で使用:

  • クイック・デモンストレーション
  • モーションを伴う申請

説明

Elmo Gold Maestro (G-MAS)は、どんな種類の動きもできる。単にプログラムするだけでいいのだ。

G-MASのプログラミングは可能だ:

すべてのオプションが利用可能です。選択肢は、何を達成する必要があるかによって異なります。例えば、クイック・モーション・デモやチューニング・アナライザーを作成するには、G-MASスクリプト・マネージャーを使用します。 最終的なアプリケーションの場合、通信時間の「支払い」を避けるために、G-MAS Developer Studio (GDS)を使用してC/C++で作業することもできます。マイクロソフト環境で作業するプロのプログラマーは、Win32または.NET用のG-MAS APIを選択することができます。

通信プロトコルModbusおよびEthernet/IP。詳細については、ホスト通信を参照してください。

追加のオペレーティングシステム用のプログラミングライブラリも利用可能です(VxWorks、RTX)。また、独自のTCP/IPやUDPプロトコルを開発することもできます。詳しくはElmo ご相談ください。