Elmo 論文は、OEMとエンドユーザーがスマートドライブと制御を活用することで、高価なレトロフィットなしに、より良い製品をより低価格で提供する方法について論じたもので、SPS/IPC/Drives Italia 2018で最優秀賞を受賞した。
ロマッツォ(コモ)- スマートマシンをよりスマートにするために設計された先進モーションソリューションのグローバルマーケットリーダーであるMotion Control Elmo)は、SPS/IPC/Drives Italia 2018(5月22~24日、Italyパルマ)において、技術プレゼンテーション「スマート製造のパラドックス」が1位を獲得したことを発表します。今日の顧客は、より良い性能、より高い品質、より高い機能性を、より低価格で提供することを求めている。スマート・マニュファクチャリングは、メーカーがこうした期待に応えるための方法として有望視されている。しかし残念なことに、導入にはかなりのコストがかかるものもある。その結果、製造業者はパラドックスに直面することになる。つまり、より多くのものを提供し、より多くのコストを要する装置を用いて、より少ないコストでより多くのものを提供する製品を製造するにはどうすればいいか、ということだ。Elmo受賞論文には、スマート・ドライブと制御を使用してこのパラドックスを打破する方法が記載されています。
スマート製造技術は一般的に運用コストを下げるが、初期投資は高くつく。製造業者は、改修のための資本、エネルギー予算、工場の床面積を持っていないかもしれない。不必要に新しい設備にお金をかけたくないのは間違いない。スマート・マニュファクチャリングのパラドックス」では、著者のダヴィデ・フオコが、新しい駆動・制御技術によって、既存のロボットや装置の処理能力を高めると同時に、設置面積、エネルギー消費量、システムのダウンタイムを削減する方法について説明する。また、これらの技術を利用して処理能力を驚異的な50%向上させた企業のケーススタディも紹介する。
「適切なテクノロジーを使用することで、メーカーやOEMは最小限のコストと労力で機器の性能を向上させることができます。「スマート・セーフティは、安全性、性能、サイズを同時に最適化することで、インダストリー4.0の可能性を最大限に引き出すことを目的としています。Elmo motion control ・システムは、柔軟性、スループット、信頼性を提供し、顧客のパラドックスに対処するだけでなく、製造のパラドックスにも対処します。"
また、Elmo ウェブサイトでは、講演の概要とビデオをダウンロードすることができます。