サーボドライブにおけるDCバス電力の流れエンジニアがサーボドライブのソリューションを仕様決定する際、ほぼ本能的にモーターの出力、トルク特性、そしてドライブの設置面積に注目しがちです。しかし、DCバスこそが、実際の性能、制動能力、そして長期的な信頼性を真に左右する、見過ごされがちな要因であることが多いのです。

実際の現場では、DCバスがどのように設計・管理されているかによって、まったく同じハードウェアであってもその挙動が全く異なってくるのが実情です。DCバスはあらゆるサーボドライブソリューションにおいて、エネルギーの中心的な貯蔵庫かつ電力供給路として機能し、機械サイクルの1ミリ秒ごとに、エネルギーがどのように流入し、蓄積され、そしていかにクリーンな状態でモーターに供給されるかを制御しています。

主なポイント

  • DCバスは、あらゆるサーボドライブソリューションにおけるエネルギーの貯蔵庫であり、電力の幹線路です。
  • DCバス電圧とバス容量を適切に調整することで、回生効率と電圧の平滑性が直接左右されます。
  • シャント抵抗は保護装置であり、主要な電力管理手法ではありません。
  • 適切なDCバス設計は、過電圧故障を防止し、機械の寿命を大幅に延ばします。

サーボドライブソリューション内部におけるDCバスが実際に果たす役割

標準的なサーボアーキテクチャでは、入力された交流電力はドライブに供給され、整流段によって直ちに直流(DC)に変換されます。こうして生成された直流電力は、ドライブのインバータ部に電力を供給する低インピーダンスの内部電源レールであるDCバスに蓄積されます。その後、インバータはこのバスから電力を引き出し、サーボモーターへ出力される正確な可変周波数の電力を生成します。

サーボドライブにおけるDCバスは、性質が大きく異なる2つの電気的領域をつなぐ重要な仲介役を果たしています。一方には、ノイズが多く変動の激しいAC電源があり、もう一方には、精密な動作に必要な高度に制御された電力環境があります。このバスはこれら2つの領域を分離し、電源側の外乱がモーター制御段に到達する前に吸収するバッファとして機能します。

DCバスは、単に電力を供給するだけでなく、エネルギーが双方向に流れる場所でもあります。加速時には、エネルギーがバスからモーターへと流れ込みます。減速時には、モーターが発電機として機能し、エネルギーをバスへと戻します。ドライブがこの戻ってくるエネルギーをどのように処理するかによって、機械が停止してしまうか、エネルギーを熱として無駄にするか、あるいは賢く回収するかが決まります。

エネルギーの流れ図 – AC入力 → 整流器 → DCバス → インバータ → サーボモーター。モーターからDCバスへの回生経路も示されている。

DCバス電圧の仕組み ― 整流器からモーターまで

DCバス電圧を理解することは、現代の機械設計において基本となる。公称バス電圧は、入力される交流電源によって決定される。標準的な480V AC三相電源を6相整流器で整流した場合、その結果得られる公称DCバス電圧は当然ながら約680V DCとなる。欧州やアジア市場で一般的な400V ACシステムの場合、公称DCバス電圧は約565V DCとなる。

この電圧は決して完全に一定ではありません。モーターが重負荷下で加速すると、蓄積されたエネルギーが急速に消費されるため、バス電圧が一時的に低下します。バス用コンデンサはこの低下をある程度補いますが、電圧が過度に低下し、低電圧閾値を下回ると、ドライブが故障する原因となります。

逆に、モーターが減速すると、発電モードに移行します。負荷からの運動エネルギーはモーター巻線を通じて直流バスに戻り、電圧を上昇させます。この上昇がドライブの過電圧トリップ閾値(通常、定格直流バス電圧の10~15%上)を超えると、ドライブは内部部品を保護するために直ちに故障状態となります。

この動的なバス電圧の挙動を管理することは、単に保護のためだけではありません。モーションサイクル全体にわたる厳密な電圧制御は、インバータの出力が各スイッチングサイクルでバス電圧を基準としているため、トルクの直線性や位置精度を直接向上させます。

電圧波形図 台形移動プロファイルにおけるDCバス電圧の経時変化:加速ランプ中に電圧が低下し、定速時には安定し、減速ランプ中に上昇する様子を示しており、過電圧および低電圧トリップ閾値も表示されている。

バスコンデンサとシャント抵抗――役割とトレードオフ

すべてのDCバスは、電圧のリップルを平滑化し、局所的にエネルギーを蓄積するために、バスの静電容量に依存しています。コンデンサは、電気的なショックアブソーバーのような役割を果たします。コンデンサは、整流器のスイッチングによって生じるDCバス電圧の微小な変動を処理し、通常の減速サイクル中に発生する瞬間的な少量の回生エネルギーを吸収します。

バス用コンデンサは、瞬時のバス電圧スパイクに対する最初の防御線でもあります。大容量のコンデンサは、瞬間的な交流電圧の低下時に十分なライドスルーエネルギーを供給し、短時間の電源中断時にもドライブの動作を継続させます。

しかし、バスコンデンサには物理的な限界が厳しく存在します。慣性力の大きい負荷が急停止した場合、回生エネルギーがすべて吸収される前に、コンデンサは定格最大電圧まで充電されてしまいます。その時点で、ドライブは過電圧を防ぐための二次的な機構を必要とします。

ここでシャント抵抗の出番となります。シャント抵抗は、ブレーキ抵抗やダイナミックブレーキ抵抗とも呼ばれ、スイッチングトランジスタを介してDCバスに接続される高速動作の保護装置です。バス電圧が所定の閾値に達すると、トランジスタが動作し、余剰な回生エネルギーをこの抵抗に流して、熱として安全に放散させます。

重要な違いは次の点にあります。バスコンデンサは、通常の電力変動を継続的かつ受動的に制御します。一方、シャント抵抗は、異常な電力事象に対して反応的に対処します。シャント抵抗を単なる安全対策としてではなく、主要な電力管理手段として扱うことは、設計上のよくある誤りであり、抵抗の過熱や早期故障を招く原因となります。

DCバス用コンデンサおよびシャント抵抗の適切な容量選定方法

DCバス用コンポーネントを適切に選定するには、単にモーターの銘板定格出力に基づいてコンポーネントを選ぶだけでなく、機械システムの実際の運動エネルギーを計算する必要があります。その計算式は以下の通りです:

E = ½ × J × ω²

ここで、E はジュール単位の運動エネルギー、J は kg·m² 単位の系全体の慣性モーメント(モーターのローターと、ギアボックスを介して伝達される負荷の合計)、ω は減速開始時の角速度(ラジアン毎秒)である。

この値から、減速時にモーター巻線抵抗によって吸収されるエネルギー(高効率モーターの場合、通常は総運動エネルギーの10~20%)と、過電圧閾値を超えずに既存のバス容量で安全に吸収できるエネルギーを差し引きます。残りのエネルギーが、シャント抵抗に必要な容量を決定します。

シャント抵抗器の選定にあたっては、技術者は2つの異なる定格を評価する必要があります。ピーク電力定格は、可能な限り急激な減速時に発生する最大瞬間回生電力を処理できるものでなければなりません。また、連続電力定格は、機械の停止頻度や制動の合間に抵抗器が冷却される時間を含め、全デューティサイクルにわたる平均熱負荷を処理できるものでなければなりません。

ピーク定格に対して抵抗値が不足していると、一度の急停止時に抵抗器が壊滅的な故障を起こします。一方、連続定格に対して抵抗値が不足していると、通常の動作を数時間から数日間続けた後に徐々に熱劣化が進み、最終的に故障に至りますが、この場合は現場での診断がはるかに困難になります。

シャント抵抗と回生ブレーキ――それぞれの使用場面

インデックステーブル、ピック・アンド・プレイスシステム、包装用フィーダーなど、時折急停止を行う機械の場合、適切な容量のシャント抵抗器を採用することが、最も費用対効果が高く、機械的にもシンプルな解決策となります。余剰な運動エネルギーは熱として安全に消費され、総コストと配線の複雑さを低く抑えることができます。

減速動作が頻繁に発生したり、連続的であったり、あるいは非常に大きな慣性負荷を伴う場合、その判断は根本的に変わります。こうした用途では、シャント抵抗を通じて放散される熱エネルギーが、制御盤内部またはその周辺における大きな熱源となります。大型の抵抗器には専用の放熱板や換気装置、あるいは外部取り付けさえ必要となり、これらすべてがコストや設計上の負担を増大させます。

大型遠心分離機、伸線機、連続ウェブ処理ラインなど、高慣性での連続減速を伴う用途においては、回生ブレーキが圧倒的に優れています。サーボ用途向けのアクティブ・フロントエンドや回生電源は、回収された直流電力を能動的に交流に変換し、電力網に送り出します。これにより、制動抵抗の発熱を完全に排除し、筐体の熱負荷を低減できるほか、高稼働率の用途においてエネルギーコストを大幅に削減することが可能です。

実際の導入の分岐点は、1時間あたりの総回生エネルギー量によって決まります。1シフトあたり数キロワット時以上のエネルギーを回生できる用途では、通常、冷却インフラの削減効果を考慮する前から、省エネ効果だけで回生フロントエンドへの初期投資の追加費用を十分に回収できると考えられます。

実運用におけるDCバス故障の実例とその予防策

サーボドライブシステムにおいて最も頻繁に発生する予期せぬ故障は、DCバスの挙動に直接起因しています。減速中に一貫して過電圧故障が発生する場合は、ほぼ間違いなく、バスの静電容量不足、シャント抵抗器の容量不足または故障、あるいは機械システムが物理的に耐えられる範囲よりも短い減速ランプが原因です。

加速中の低電圧障害は、通常、サーボモーターシステムの電源がアプリケーションのピーク需要に対して容量不足であるか、あるいは交流電源自体に大きな線路インピーダンスがあり、負荷がかかった際に過大な電圧降下を引き起こしていることを示しています。

より見過ごされがちな故障モードとして、バスコンデンサの漸進的な劣化が挙げられます。電解コンデンサは経年劣化により静電容量が低下し、等価直列抵抗が増加します。これにより直流バス電圧のリップルが増大し、インバータ内のスイッチングトランジスタに負荷がかかり、ひいてはその劣化を加速させます。高サイクル動作を行うアプリケーションでは、バスコンデンサの状態を監視するか、メーカーが定める点検間隔に従って予防的に交換する必要があります。

こうした故障を防ぐには、用途のデューティサイクルに適した内部DCバス容量を持つドライブを選定し、適切なピーク定格および連続定格を持つシャント抵抗器を選択するとともに、サーボモーターシステムへの入力電源が、単に連続定格電力だけでなく、実際のピーク電力需要にも適合していることを確認する必要があります。

多軸および共通DCバスシステムのベストプラクティス

複数のサーボ軸を備えた自動化装置(ロボットアーム、多軸ガントリー、連携した包装ラインなど)において、共通のDCバスアーキテクチャへの移行は、最も大きな効果をもたらす設計上の決定の一つです。各ドライブが個別に電力予算や制動処理を管理する代わりに、すべてのドライブが単一のDC電源バスを共有します。

エネルギー共有のメリットは極めて大きい。ある軸が減速している間に別の軸が同時に加速する場合、共通DCバスは、その回生エネルギーをACラインや制動抵抗を経由することなく、直接加速中の軸に転送する。これにより、サーボモーターシステムにおける外部電源への瞬間的なピーク負荷が低減され、機械全体で必要となるシャント抵抗の容量を最小限に抑えることができる。

共通DCバスシステムは、キャビネット内の配線を簡素化し、部品点数を削減します。単一の共有バス用コンデンサバンク、単一の共有シャント抵抗器または回生ユニット、そして単一の電源装置により、個々のスタンドアロン型ドライブに本来必要となる個別の部品が置き換えられます。

共通DCバスシステムにおける設計上の主な考慮点は、保護協調です。短絡などの単一軸でのハード故障が発生すると、共有バスが急速に放電され、接続されたすべての軸に同時に影響を及ぼす可能性があります。各ドライブには、システム全体に故障が連鎖することなく、故障した軸を隔離できるよう、適切なヒューズまたは高速動作の電流制限保護装置を設ける必要があります。

共通DCバスの構成図:単一のAC入力 → 共用整流器/電源 → 共用DCバスレール → 各サーボ軸用の個別の駆動インバータモジュール。バスには共用シャント抵抗が接続されている。

結論 – なぜDCバスを適切に設計することが、あらゆるサーボドライブソリューションにおいて最も賢明な判断の一つなのか

DCバスは、整流器とインバータをつなぐ単なる受動的なリンクというだけではありません。それは、機械のサイクル速度、急停止への対応能力、電力の利用効率、そして駆動用電子機器が連続運転でどれだけの期間耐えられるかを左右する重要な要素なのです。

DCバスを後回しに扱い、実際の負荷プロファイルを分析せずにデフォルトの部品表からバス容量やシャント抵抗を選定するエンジニアは、システムに潜在的な故障の余地を生み出していることになる。 DCバスの電圧挙動を慎重に評価し、アプリケーションのデューティサイクルに合わせてバス容量を適切に選定し、実際の運動エネルギー計算に基づいてシャント抵抗を選択し、多軸システムにおける一般的なDCバスアーキテクチャを考慮することで、エンジニアは、より高速で、発熱が少なく、予期せぬダウンタイムのない自動化システムを構築することができる。

DCバスは、ハードウェアの性能とエネルギー物理学が交わる場です。これを適切に設計することは、単なる選択肢ではなく、信頼性の高いサーボドライブソリューションの基盤となるものです。

よくあるご質問

サーボドライブにおけるDCバスとは何ですか?また、なぜ重要なのでしょうか?

DCバスは、ドライブの整流器とインバータ部を結ぶ内部の直流電源ラインです。これはエネルギーを蓄積し、電圧のリップルを平滑化し、減速時にモーターから発生する回生電力を制御します。その設計は、機械の性能、制動の信頼性、およびドライブの寿命を直接左右します。

DCバス電圧とは何ですか?また、どのように決定されるのですか?

DCバス電圧とは、内部バス上に存在する整流された直流電圧のことです。これは主に、入力される交流電源電圧によって決定されます。480V ACでは約680V DCが、400V ACでは約565V DCが生成されます。実際のバス電圧は加速・減速時に動的に変動するため、これらの変動を安全な範囲内に抑えることは、ドライブ設計における重要な要素です。

サーボドライブソリューションにおいて、バスコンデンサはどのような用途に使われますか?

バスコンデンサは、整流器によって生じる電圧リップルを平滑化し、モーターのピーク需要に対応するための短時間のエネルギー貯蔵機能を提供するとともに、減速時に発生する少量の回生エネルギーを吸収します。これらは受動型の連続運転用部品であり、機械のすべてのサイクルで動作します。

分流抵抗の計算と選定方法は?

まず、E = ½ × J × ω² を用いてシステムの総運動エネルギーを算出します。そこから、モーターの損失およびバス容量によって吸収されるエネルギーを差し引きます。残りの値が、必要な抵抗器のエネルギー容量となります。次に、パルス定格についてはピーク回生電力を、連続ワット定格についてはデューティサイクル全体での平均電力を算出します。これらの値は、それぞれ個別に満たす必要があります。

分流抵抗と回生ブレーキの違いは何ですか?

シャント抵抗は、余剰な回生エネルギーを熱として放散し、DCバス上の過電圧を防ぐ役割を果たします。回生ブレーキは、アクティブ・フロントエンドを用いてそのエネルギーを再び交流に変換し、電力網に還元します。シャント抵抗は、時折行われる制動にはより簡素でコスト効率に優れていますが、放熱が制約要因となる高デューティサイクルや高慣性負荷の用途では、回生ソリューションが好まれます。

DCバス電圧が低すぎると、機械の故障を引き起こす可能性がありますか?

はい。バスの静電容量が不足していると、減速時に過電圧トリップが頻繁に発生し、電圧リップルが増大して、時間の経過とともにインバータ部品が劣化します。また、シャント抵抗の容量が不足していると、過熱して故障し、過電圧保護機能が完全に失われてしまいます。いずれの故障モードも予期せぬダウンタイムを招き、ドライブの耐用年数を大幅に短縮する可能性があります。

多軸システムにおける共通DCバスはどのように機能するのでしょうか?

共通DCバスは、複数のサーボドライブのDCリンクを共有の電源レールに接続します。減速中のドライブで発生した電力は、AC電源や制動抵抗を経由することなく、加速中のドライブに即座に供給されます。これにより、エネルギー効率が向上し、ピーク電力需要が低減されるほか、機械全体で1つの共有制動・回生ユニットを使用することが可能になります。