この提携により、紛争地域における次世代物流がさらに推進される見込みだ

イスラエル、テルアビブ発 — 8月25日 — AIR、スマート航空機の主要な製造・開発企業である同社は本日、以下の企業との戦略的提携を発表した。 Elmo Motion Control (Elmo)は、motion control 技術における世界的なリーダー企業です。Elmo は、高性能なmotion control ソリューションを、AIR社の「Heavy Lift UAS」に統合する予定です。同機は、550lbの積載能力を持つVTOL(垂直離着陸)機能を備えた無人貨物機です。

この提携により、Elmo社のコンパクトで高出力密度のサーボドライブと、AIR社の次世代電気航空機設計が融合し、航空機の効率と任務遂行能力を最大化するという目標の実現を支援します。Elmo社の「Gold HV」モータードライブが、AIR社の8基の電気推進モーターを駆動し、正確かつ応答性の高い制御を実現します。

この統合の一環として、高効率駆動システムにより空冷運転が可能となり、複雑な液体冷却システムが不要になります。この構成要素を排除することで、プラットフォームは軽量化、システムの簡素化、および積載能力の向上といったメリットを得ることができます。

「当社の無人貨物プラットフォームは、即戦力となるシステムであり、今回の新たな提携により、運用上の要求を満たしつつ、当社の航空機が性能と価値を提供する能力がさらに強化されます」と、AIRのCEOであるラニ・プラウト氏は述べた。「Elmo 社との協業により、防衛、商業、人道支援の各分野における能力と要件を満たしつつ、自律飛行と無人物流の未来を可能な限り安全なものとすることが保証されます。」

AIRとElmo の提携により、自律型貨物機において業界最高水準の積載量対サイズ比の実現に貢献しています。両社は、軽量かつ高性能な推進技術を通じて、次世代の電動航空機の開発を推進しています。

「Elmo では、お客様の大胆なアイデアを現実のものにするお手伝いをすることに情熱を注いでいます。Air社との協業は、イノベーションと卓越したエンジニアリングが融合した際に何が実現できるかを示す、まさに理想的な例です」と、Elmo (Motion Control )の営業・マーケティング担当副社長、ラミ・チャナン氏は述べています。 「当社の『Gold』および『Platinum』HVサーボドライブは、マスター・スレーブ構成により卓越した電力密度を実現し、各モーターに805Vで210Aを供給すると同時に、重い液体冷却システムを必要としないコンパクトな空冷設計を維持しています。この高出力、軽量、コンパクトサイズという独自の組み合わせにより、Air社は業界最高水準の積載量対サイズ比を達成することができました。 当社の技術が航空分野における可能性の再定義に貢献していることを、私たちは大変誇りに思っており、今後も共に性能の限界を押し広げていくことを楽しみにしています。」

AIR社の無人貨物機は、550ポンドの積載能力と1時間の飛行持続時間を備えており、米国国防総省によりグループ4のUASに分類されています。デュアルユースのアーキテクチャにより、柔軟な物流、ミッドマイル配送、海上補給、迅速な支援物資の展開など、さまざまな業界のニーズに対応することが可能です。

これまでに、AIR社の貨物・重量物輸送用UASは25機以上が発注・代金支払い済みとなっており、市場での旺盛な需要が引き続き示されています。今回の発表は、Dynon Avionics社をはじめとするAIR社の最近の提携に続くものです。