Elmo 、ブースA536のホールAで、新しいモーション・コントローラ、ACプラチナ・サーボ・ドライブ、低電圧用および高電圧用の2軸サーボ・ドライブを実演している。
イスラエル、ペタティクバ - 2024年3月21日- motion control グローバル・テクノロジー・リーダーである Motion Control、韓国ソウルのCOEXで開催されるAIMEX(Smart Factory & Automation World)展示会への出展を発表いたします。第34回国際ファクトリーオートメーションEXPOは3月27日から29日まで開催されます。Elmo 、新型Platinum Bassoon ACドライブと新発売のTitanium Maestro 含むプラチナ・シリーズのサーボ・ドライブと、2つの新型2軸サーボ・ドライブを展示します:チタニウム・カスタネットとチタニウム・ハーモニカ2軸。
「AIMEXで最新の最先端motion control 技術を展示できることをうれしく思います。Elmo APACセールス・ディレクターのルイス・リー氏は、「今年は、高度な機能安全性を含む、次世代の高度なモーション性能のElmo 展示がいくつかあり、ショーストッパーとなるでしょう。
Elmo AIMEX Korea 2024でプラチナ・ラインと以下の新しいソリューションを展示する:
- Titanium Maestroは、一流の性能、スピード、精度、堅牢性の向上を必要とする機械メーカーの新たな課題に対応する第3世代のモーションコントローラです。このモーションコントローラーは、多軸マシンのための高度なリアルタイム管理機能を提供します。最先端の演算クアッドコアCPUと大容量メモリを内蔵し、各軸100uSecという画期的なサイクルタイムを実現します。人工知能(AI)機能、画像処理、高度なPythonプログラミングを組み合わせることで、Titanium Maestro 独自のレベルに達します。
- Platinum Bassoonは、Platinum Line初のACサーボドライブで、完全な機能安全性を備えています。このソリューションは、230ボルトで最大10アンペア、最大3.25kWの連続電力をサポートします。このドライブは、ブラシレス、DCブラシ、リニアモータ、またはボイスコイルに対応しています。
- チタニウム・ソロ・カスタネットは、低DC電圧アプリケーション向けのGaNパワー・スイッチング技術に基づく次世代2軸機能安全サーボ・ドライブの一部です。このソリューションは100ボルトで最大15アンペア、連続出力2.4kWで、2024年に発売される予定です。
- チタニウム・ハーモニカ2軸は 、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを備えた次世代の2軸機能安全サーボ・ドライブの一部です。このソリューションは、200ボルトで最大10アンペア、1軸あたり5.6kWの連続出力を持ち、2024年にリリースされる予定です。
AIMEX Koreaでの個別ミーティングをご希望の方は、こちらからご登録ください: https://www.lp.elmomc.com/events/automation-world-2024/