超小型、超電力密度のGold Twitter 、単一電源からの給電機能を含む強化バージョンが用意される。

イスラエル、ペタ=ティクヴァ- 2019年1月1日 Elmo Motion Control(高度なモーションソリューションのリーディングプロバイダであるElmo Motion Control、本社:イスラエル・ペタチクバ)は、最大95VDCの単一電源に対応した強化版ゴールド・ツイッターを発表しました。 これにより、ユーザーはドライブとロジック電源の両方に単一電源を使用できるようになります。

 

継続的なエンジニアリング努力の一環として、Elmo R&Dチームは超小型Gold Twitter高電圧内部電源を統合することができました。新しいP/N接尾辞で示されるGold Twitter 80Vおよび100Vバージョンは、単一の電源で動作できるようになりました。VL(制御電源)とVP+(電源)が単一電源で動作することは、機械メーカーにとって大きなメリットです。単一の制御電源トポロジーは、EMIを低減し、外部配線の不良に対する感度を低減します。

この変更にもかかわらず、新しい強化バージョンは完全にF3に準拠しています。F3ルール(Fit, Form, and Function)に厳格に準拠することで、現在G-TWIを使用しているお客様にも透明性のある使用が保証されます。

 

単電源G-TWIをご注文の場合は、品番に接尾辞 "S"を付けてください。例えばG-TWIR80/80ES。 詳しくはこちらをクリックしてください。

Motion Control

Motion Control (Elmo Motion Control )は、高度なサーボおよびモーション・テクノロジーのリーディング・メーカーであり、30年以上にわたり、インテリジェントで高出力密度のサーボ・ドライブおよびモーション・コントローラを提供しています。受賞歴のあるElmo超小型ドライブと多軸コントローラは、機械全体の精度と速度を向上させ、どのようなアプリケーションに対しても高速でリアルタイムな応答を保証します。Elmo (EAS)(統合時間とメンテナンス・コストを削減するソフトウェア環境)で制御されるElmoサーボ技術は、機械の性能を向上させ、機械の設置面積とケーブル配線を最小限に抑え、スループットを改善し、OEMに競争力を与えます。1988年に設立されたエルモ社は、イスラエルに本社を置き、世界中に300人以上の従業員を擁し、米国、中国、Germany、Italy、韓国、Poland 、英国に拠点を置いています。詳細については、www.elmomc.comをご覧ください。