超小型で、もともと頑丈なGold Twitter 、700気圧までの高圧に耐えなければならない深海用途のニーズに合わせて改良された。

イスラエル、ペタ=ティクヴァ- 2019年1月21日 Elmo Motion Control(先進的モーションソリューションのリーディングプロバイダーであるElmo Motion Control、本社:イスラエル・ペタティクヴァ)は、サーボドライブを完全に制御できる加圧容器が必ずしもない遠隔操作車両(Remotely Operated Vehicle、ROV)や自律型水中ロボット(Autonomous Underwater Vehicle、AUV)などの典型的な水中アプリケーション向けの独自のソリューションを発表した。

過酷な環境向けの革新的で信頼性の高いサーボ・ドライブの設計におけるElmo豊富な経験は、このカスタマイズを実行する上で重要な要素でした。この新しいソリューションには、特殊なコンポーネントを設計する研究開発の専門知識と、特殊な製造プロセスの実装に必要なノウハウの両方が必要でした。改良されたG-TWIは、海面下-7000メートルに相当する700気圧(大気圧)で妥協なく動作することがテスト・検証された。動作検証は、高圧オイル&ガス技術のテストに使用される専用施設ラボで実施された。

続きはこちら

Motion Control

Motion Control (Elmo Motion Control )は、高度なサーボおよびモーション・テクノロジーのリーディング・メーカーであり、30年以上にわたり、インテリジェントで高出力密度のサーボ・ドライブおよびモーション・コントローラを提供しています。受賞歴のあるElmo超小型ドライブと多軸コントローラは、機械全体の精度と速度を向上させ、あらゆる用途で高速リアルタイム応答を実現します。1988年に設立されたエルモ社はイスラエルに本社を置き、世界中に300人以上のスタッフを擁し、米国、中国、Germany、Italy、韓国、Poland 、英国に拠点を構えています。

詳細はwww.elmomc.com。