同じ定格出力であっても、選択するアーキテクチャによって、機械の設計は全く異なるものになる可能性があります。従来の構成では、多くの場合、大型の制御盤、複雑な配線、そして多大な手作業による統合が必要となります。これに対し、統合型サーボソリューションでは、駆動用電子機器がモーターの筐体上または内部に直接組み込まれています。
この記事では、なぜこのような変化が起きているのかを解説します。サーボモーターとドライブの統合化が、機械の物理的なレイアウトにどのような変化をもたらし、熱動態に直接的な影響を与え、さらには安全性やネットワーク通信へのアプローチをどのように変えるのかについて探っていきます。
主なポイント
- 統合型サーボソリューションは、モーターとドライブを1つの超コンパクトなユニットに統合しています。
- 配線やキャビネットのスペース、設置時間を大幅に削減します。
- 性能や熱面での利点は、従来の柔軟性を上回る場合が多い。
- motion control とのソフトウェア統合は、より簡単かつ強力になりました。
- 統合設計を採用することで、ロボット工学やインダストリー4.0に対応した将来性のある機械を実現できます。
従来のサーボドライブ+モーター vs 統合アーキテクチャ
従来、サーボシステムでは、制御回路と電力電子回路が機械式アクチュエータから物理的に分離されていました。サーボドライブは温度管理された電気キャビネット内に安全に収められている一方、サーボモーターは機械構造体に直接取り付けられています。これらを接続するには、長くて頑丈な電源ケーブルと、繊細なフィードバックケーブルが必要となります。
サーボモーターとコントローラを一体化させることで、この常識は覆されます。パワーエレクトロニクスのサイズを最小限に抑えることで、エンジニアはドライブ、エンコーダ、制御ロジックのすべてをモーターの背面に直接配置できるようになります。これにより、工場現場に単一の統合されたスマートノードが実現し、必要なのはDCバス電源接続とフィールドバス通信ネットワークのみとなります。
従来のアプローチには依然としてその役割があります。特に、電子機器を極端な機械的熱源の近くに配置することが不可能な、超高出力の用途においてはそうです。しかし、低~中出力の用途においては、統合アーキテクチャを採用することで、自動化システムにおける最大の故障要因である、可動式ケーブルトラック内を走る大量のフレキシブルケーブルの束を排除することができます。
実際の性能向上:サイズ、配線、放熱、およびケーブル配線
サーボモーターとドライブを一体化させることの、最も直接的で明白な利点は、配線の削減です。一般的な4軸の従来型機械では、パネルまで8本のケーブルを連続して配線する必要があります。一方、一体化システムでは、エンジニアは1本のハイブリッド電源・通信ケーブルを、1つのモーターから次のモーターへとデイジーチェーン接続することができます。
配線量が大幅に削減されることで、電気キャビネットの必要サイズも直接的に縮小されます。かさばるドライブがDINレールのスペースを占有しなくなるため、制御盤を最小限に抑えることができ、場合によっては完全に不要にすることも可能です。これにより、機械メーカーはサーボドライブの設置面積を極めてコンパクトに抑え、貴重な工場内の床面積を節約することができます。
熱管理もまた、重要な利点の一つです。従来のドライブは、キャビネット内の空調や大型のヒートシンクに依存していました。一方、一体型ユニットは、機械フレーム自体の熱容量を利用して熱を放散します。ドライブがモーターに直接接続されているため、高度な一体型モーターコントローラはシステム全体の熱状態をリアルタイムで監視し、過熱を防ぐために電流制限値を即座に調整します。
統合型サーボソリューションが有効な場合(そしてそうでない場合)
統合型サーボソリューションは、高度にモジュール化された機械、AGV(無人搬送車)、自律移動ロボット、および複雑な多軸アセンブリにおいてその真価を発揮します。スペースが限られており、可動ガントリーの軽量化が最優先事項となる場合、世界最小のサーボを負荷点に直接配置することは、設計上大きな利点となります。
また、ケーブルが長くなることで過度な電磁干渉(EMI)が発生する恐れがある場合にも、強く推奨されます。一体型ユニットでは、ドライブのインバータとモーターの固定子との距離がわずか数ミリメートルにまで短縮されるため、高周波のスイッチングノイズや電圧スパイクが事実上排除されます。
しかし、これらが万能の解決策というわけではありません。使用環境が極端な周囲温度や、腐食性のある洗浄液への継続的な曝露を伴う場合、敏感な制御電子機器を危険区域に直接設置することはリスクを伴います。こうした特殊なケースにおいては、ドライブを密閉された従来のキャビネット内に安全に隔離しておくことが、依然として最善の設計上の選択となります。
Motion Control (EAS II および Maestro)とのソフトウェア連携
ハードウェアの優位性は、その魅力のほんの一部に過ぎません。サーボモーターとコントローラーが一体化したユニットの真価は、試運転やプログラミングの段階で発揮されます。現代の一体型ユニットは、単に動力を供給するだけのものではありません。ローカルループの実行、I/Oの管理、振動の分析などを行うことができる、高度にインテリジェントなエッジデバイスなのです。
Motion control 統合は、シームレスなものとなりました。EAS IIやMaestroといった高度なプラットフォームと組み合わせることで、統合型ドライブはわずか数分で自動チューニングおよび設定が可能です。ハードウェアが恒久的に結合されているため、ソフトウェアは特定のモーターとドライブの組み合わせを即座に認識し、適切なトルク特性曲線、電流制限値、およびフィードバックパラメータを自動的に読み込みます。
これにより、サードパーティ製のモーターを個別のドライブに適合させ、誘導パラメータを手動で調整するという、従来からある統合時の煩わしさが解消されます。これにより、エンジニアは低レベルのループ調整に手間取るのではなく、機械のキネマティクスといった高レベルの設計に注力できるようになります。
統合サーボ設計による機械の将来性確保
産業オートメーションは、分散型アーキテクチャへと急速に移行しつつあります。サーボモーターとドライブを統合した機械を構築することは、将来を見据えた機械設計に向けた基本的な一歩です。これにより、処理能力が集中型のPLCから、実際の作業が行われている現場(エッジ)へと分散されます。
この分散型のアプローチは、高い拡張性を備えています。機械メーカーが新機能のために軸を追加する必要がある場合、メイン制御盤内に物理的な空きスペースがあるかどうかを確認する必要はもうありません。新しい統合ユニットを取り付け、既存のデイジーチェーン接続された電源およびネットワーク回線に接続し、ソフトウェアのトポロジーを更新するだけで済みます。
さらに、セーフ・トルク・オフ(STO機能)などの高度な機能を統合ユニットに直接組み込むことで、機能安全をハードワイヤードの安全リレーを介するのではなく、ネットワーク(FSoEなど)を介して管理できるようになります。これにより、複雑さがさらに軽減され、安全認証プロセスが大幅にスピードアップします。
意思決定の枠組み:適切なサーボソリューションの選び方
どのアーキテクチャを採用すべきかを検討する際、エンジニアは初期の部品コストではなく、総所有コスト(TCO)に注目すべきです。サーボモーターとコントローラーが一体型になっている製品は、標準的なモーターよりも初期費用は高くなるかもしれませんが、その代わりに隠れたコスト削減効果は非常に大きいのです。
銅ケーブルのコスト、シールドケーブルの被覆剥ぎ取りや端子処理に必要な工数、電気盤のサイズ、およびその電気盤の冷却要件などを考慮してください。これらを総合的に勘案すると、統合型ソリューションの方が費用対効果に優れている場合が少なくありません。
シンプルな決定フローチャートでは、以下の3つの点を考慮する必要があります。すなわち、可動機構に対する物理的なスペースの制約、アクチュエータと制御盤間の距離、そしてモーター設置場所における環境上の危険要因です。スペースが限られており、ケーブルが長く、環境が標準的な産業用である場合は、一体型が明らかに最適な選択肢となります。
結論 – 統合型サーボソリューションが新たな標準となりつつある理由
統合型サーボソリューションへの移行は、よりコンパクトで、よりスマート、そしてより信頼性の高い機械に対する実需によって推進されています。モーターとドライブを単一のユニットに統合することで、エンジニアは故障箇所を排除し、サプライチェーンを簡素化し、機械全体の設置面積を削減することができます。 motion control ソフトウェアの統合が進み、熱管理技術が発展するにつれ、統合アーキテクチャは特殊なソリューションから、現代のオートメーション設計における基本標準へと移行していくでしょう。
よくある質問
統合型サーボモーターとドライブとは何ですか?
これは、サーボドライブの電子回路、エンコーダ、および制御ロジックがサーボモーターの筐体内に直接組み込まれるか、あるいは筐体上に設置され、単一のコンパクトなユニットとして動作する統合型motion control です。
従来の構成と比較して、統合型サーボソリューションの主な利点は何ですか?
これらは、ケーブル配線を大幅に削減し、電気制御盤を撤去または小型化することでスペースを大幅に節約し、設置時間を短縮し、電磁干渉(EMI)の問題を軽減します。
どのような場合に、サーボモーターとコントローラーが一体型のものを選ぶべきでしょうか?
モジュラー式機械、移動ロボット(AGV)、多軸システム、および分散制御、軽量化、配線の最小化が技術的な優先事項となるあらゆる用途において、これらを選択すべきです。
統合型サーボソリューションは、性能や柔軟性を犠牲にするのでしょうか?
いいえ。特定のモーターとドライブの組み合わせに縛られるものの、内部接続の最適化やソフトウェア統合の調整により、従来の構成と比較して同等かそれ以上の動的性能とトルク密度を実現しています。
統合型サーボドライブとのソフトウェア統合はどのように機能するのでしょうか?
一体型サーボドライブでは、ドライブとモーターが物理的に恒久的にペアリングされています。これにより、motion control (EAS IIなど)がユニットを自動検出し、最適な調整パラメータを自動的に読み込み、ネットワークの試運転を簡素化することができます。
統合型サーボソリューションは、世界最小のサーボなのでしょうか?
この統合設計により、現在市場で入手可能なサーボドライブの中でも特にコンパクトな設置面積を実現しており、かさばるキャビネット型ヒートシンクではなく、機械フレーム自体を放熱に活用することで、電力密度を最大限に高めています。
統合型と分離型のサーボソリューションのどちらを選ぶべきか、どのように判断すればよいでしょうか?
総所有コストを評価する:ケーブル費用、配線工事費、キャビネットの設置スペース、および冷却コストを考慮に入れる。モーター設置環境が電子機器にとって安全である場合、一体型が通常、より賢明で費用対効果の高い選択肢となる。