G-MASは多くの通信インターフェイスをサポートし、モーション・シーケンスの実行とデバッグの方法をサポートしています。
で使用:
- クイック・デモンストレーション
- モーションを伴う申請
で使用:
Elmo Gold Maestro (G-MAS)は、どんな種類の動きもできる。単にプログラムするだけでいいのだ。
G-MASのプログラミングは可能だ:
すべてのオプションが利用可能です。選択肢は、何を達成する必要があるかによって異なります。例えば、クイック・モーション・デモやチューニング・アナライザーを作成するには、G-MASスクリプト・マネージャーを使用します。 最終的なアプリケーションの場合、通信時間の「支払い」を避けるために、G-MAS Developer Studio (GDS)を使用してC/C++で作業することもできます。マイクロソフト環境で作業するプロのプログラマーは、Win32または.NET用のG-MAS APIを選択することができます。
通信プロトコルModbusおよびEthernet/IP。詳細については、ホスト通信を参照してください。
追加のオペレーティングシステム用のプログラミングライブラリも利用可能です(VxWorks、RTX)。また、独自のTCP/IPやUDPプロトコルを開発することもできます。詳しくはElmo ご相談ください。